Cavi di potenza da 45 kW per pantografi.
Un pantografo è un dispositivo montato sul tetto di treni elettrici, tram o bus elettrici che assicura il passaggio di corrente attraverso un cavo a catenaria. Si tratta, in sostanza, di una comune presa di corrente. In genere è prevista la presenza di un unico filo, con la corrente di ritorno che passa attraverso il binario. Il termine ha origine dalla somiglianza di alcuni modelli ai pantografi meccanici che venivano utilizzati per copiare testi scritti a mano e disegni.