IT - Products & Solution - Power grids - Power From Shore - Generic Header

Energia Onshore

Colleghiamo terra e mare per il progresso dell’energia elettrica

Energia Onshore

IT - Products & Solution - Power Grids - Power From Shore - Editorial Text


L’estrazione offshore di petrolio e gas gioca un ruolo fondamentale per l’infrastruttura energetica di molti paesi.

Tuttavia, gli impianti necessari a questa attività possono richiedere una quantità notevole di energia, con un fabbisogno di elettricità on-site pari a diverse centinaia di megawatt per le piattaforme più grandi e complesse.

Prysmian non ha solamente raccolto questa sfida, si è spinta oltre.

Siamo in grado di fornire una gamma completa di cavi in corrente alternata e corrente continua e di prodotti per la trasmissione di elettricità dalla terraferma alle piattaforme offshore tramite sistemi di cavi sottomarini.

Questi collegamenti consentono in modo efficiente un approvvigionamento di energia elettrica flessibile e sicuro alle piattaforme per l’estrazione di gas e petrolio, con una soluzione sostenibile per l’ambiente che consente di evitare la generazione sulla piattaforma, generalmente alimentata a gasolio. Si tratta inoltre di una soluzione economicamente più vantaggiosa in quanto l’energia elettrica proveniente dalla rete nazionale è meno costosa di quella generata da gasolio.

La nostra gestione integrata del servizio, che si basa sulla nostra gamma di impianti produttivi e asset ingegneristici, ci rende un unico fornitore in grado di offrire soluzioni EPCI di sistemi di cavi chiavi in mano per soddisfare le richieste dei nostri clienti.

Ci distinguiamo per la copertura di tutta la catena del valore e offriamo ai nostri clienti un unico punto di contatto per tutte le loro necessità di progetto, evitando qualsiasi inconveniente.

IT - Products & Solution - Power Grids - Power From Shore - Editorial Text - 1

Prysmian in azione

Prysmian aggiudicataria di un ordine per un cavo sottomarino da ExxonMobil

Nel 2013 Prysmian si è aggiudicata un contratto per la fornitura e l'installazione di cavi sottomarini per una sezione delle attività offshore gestite da ExxonMobil negli Stati Uniti.

Il perimetro di attività include la sostituzione di circa 50 km di cavi elettrici sottomarini con cavi EPR con capacità aumentata a 40 kV, progettati per essere posati a una profondità fino a 450 metri. I cavi forniranno energia elettrica alle piattaforme offshore da impianti da una centrale di generazione sulla terraferma.

L'installazione è stata affidata alla nostra nave posacavi Cable Enterprise. La nave ha subito significativi lavori di modifica nel 2014 per essere convertita in un’imbarcazione Dinamicamente Posizionata (DP) progettata per questi lavori di installazione.

IT - Products & Solution - Power Grids - Power From Shore - Editorial Text - 2

 

"Siamo molto soddisfatti di avere intrapreso questo progetto di sostituzione cavi. Abbiamo già fornito e installato altre sezioni della rete elettrica sottomarina di ExxonMobil negli Stati Uniti"

IT - Products & Solution - Power Grids - Power From Shore - Boxout - Prysmian win ExxonMobil submarine cable contract

Focus On / Power Grids

Prysmian si aggiudica un appalto per la realizzazione di cavi sottomarini per ExxonMobil

arrow-right arrow-right-strong Scopri di più

IT - Products & Solution - Power Grids - Power From Shore - Contact Us

Contattaci

Seleziona i contatti per reparto o area geografica

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126 Milano Italia