IT - Prodotti & Soluzioni- Costruzioni & Infrastrutture - Potenza & Comando - Focus On 3 - Generic Header

Soluzioni a basso rischio di infiammabilità e resistenti al fuoco

Soluzioni a basso rischio di infiammabilità e resistenti al fuoco

IT - Prodotti & Soluzioni - Costruzioni & Infrastrutture - Potenza & Comando - Focus On 3 - Text

In Prysmian ci siamo dati una missione: mettere a disposizione dei nostri clienti i cavi più adatti, innovativi e tecnologicamente avanzati per ciascuna applicazione.

Siamo consapevoli del ruolo cruciale rivestito dai nostri cavi nella sicurezza degli edifici, e perciò vogliamo essere certi, attraverso l’investimento continuo nell’innovazione, di offrire prodotti che non si limitino a fornire il meglio in termini di capacità di funzionamento, ma che rispettino anche i più alti standard di sicurezza del prodotto.

Il ruolo dei cavi nella sicurezza antincendio

Prevenire o circoscrivere gli effetti di un incendio rappresenta un elemento essenziale nella realizzazione di un’opera edile. Le misure di sicurezza contribuiscono a:

  • Rilevare o spegnere un incendio: ad es. sistemi di allarme, sprinkler, ecc.;
  • Contenere e rallentare la propagazione dell’incendio: ad es. riducendo la diffusione delle fiamme, lo sviluppo di calore, le particelle incandescenti, l’emissione di fumo e gas.

I cavi intervengono in modo determinante in ognuna di queste misure, rivestendo di fatto un’importanza vitale. Nonostante siano meno infiammabili di altri materiali da costruzione, collegando fra loro le varie parti di un edificio, i circuiti elettrici possono accelerare la diffusione di un incendio.

In una situazione di emergenza sono almeno due i criteri da tenere in considerazione in termini di prestazioni dei cavi:

IT - Prodotti & Soluzioni - Construzioni & Infrastrutture - Potenza & Comando - Focus On 3 - Informations products

IT - Prodotti & Soluzioni - Construzioni & Infrastructure - Potenza & Comando - Focus On 3 - Text 1

Alcuni dati in materia di incendi

Ogni giorno trascorriamo il 90% del nostro tempo all’interno degli stessi edifici in cui avviene il 90% degli incendi.

Al giorno d’oggi un incendio è in grado di avvolgere un ambiente chiuso in soli 3 minuti, rispetto ai 25 di 50 anni fa.

In un recente rapporto dell’Associazione internazionale dei servizi antincendio e di soccorso è stato stimato che, nella maggior parte dei Paesi più avanzati, il costo economico complessivo degli incendi ammonta a circa l’1% del prodotto interno lordo.

Ciononostante, la realtà dei fatti dimostra che, malgrado gli enormi mutamenti verificatisi nei materiali da costruzione e negli edifici, molti dei regolamenti preposti a monitorarne la sicurezza antincendio stentano a tenere il passo di questa evoluzione. 

Il nostro impegno verso la sicurezza

Il livello di prestazione dei cavi in caso di incendio è cruciale in fase di progettazione della sicurezza di numerosi edifici. Molto spesso, tuttavia, presso gli utenti finali si registra una mancanza di consapevolezza circa le opzioni che hanno a disposizione.

In assenza di regolamenti a livello nazionale, la scelta di adottare cavi più sicuri dipende dalla sensibilità di coloro che prendono decisioni in fase progettuale circa l’importanza delle tecnologie resistenti al fuoco.

Noi puntiamo a fornire ai nostri clienti un servizio basato su un approccio olistico, che tenga conto non solo delle esigenze tecnologiche dei singoli progetti, ma che allo stesso tempo suggerisca e implementi soluzioni che rispettano i criteri di sicurezza.

 

IT - Prodotti & Soluzioni - Costruzioni & Infrastrutture - Potenza & Comando - Focus On 3 - Informations products 1

IT - Prodotti & Soluzioni - Costruzioni & Infrastrutture - Potenza & Comando - Focus On 3 - Text 2

I cavi resistenti al fuoco e AFUMEX (a basso rischio di infiammabilità) di Prysmian sono stati utilizzati in numerosi e imponenti progetti su scala globale, tra cui la torre Burj Khalifa di Dubai, la più alta struttura mai realizzata dall'uomo, e il nuovo circuito del Gran Premio di Formula 1 di Singapore.

La responsabilità sociale di Prysmian si estende anche alla tutela dell’ambiente, grazie ai nostri cavi AFUMEX che sprigionano una minore quantità di emissioni (come fumo e gas nocivi) in condizioni di incendio. Una volta terminata la durata del loro utilizzo, inoltre, questi cavi possono essere smaltiti mediante trattamenti più semplici, economici e puliti rispetto a quelli necessari per i cavi standard.

Scopri di più su  AFUMEX: tecnologia Prysmian, Cavi a Ridotte Emissioni di Fumi e Privi di Alogeni (LS0H) e Cavi Resistenti al Fuoco