Le operazioni del Gruppo

OVERVIEW

Non accontentarti di fare qualcosa. Fai qualcosa di straordinario

La produzione è l'anima della nostra azienda. Siamo nati per produrre. Offriamo prodotti e soluzioni di qualità, mettendo sempre i nostri clienti al centro del nostro lavoro quotidiano. Cerchiamo di comprendere al meglio le loro esigenze, al fine di fornire sempre un servizio eccezionale: dall’inizio del progetto fino al suo completamento. E anche oltre.

I nostri impegni

Una parte essenziale del nostro successo è costituita dai processi, dalla qualità dei prodotti e dalle capacità dei nostri dipendenti impiegati nelle aree Operations e Manufacturing.

THE HEART OF OUR STRATEGY

Fast Forward Operations

Fast Forward Operations rappresenta il cuore della nostra strategia per la produzione. Questa strategia mette insieme iniziative nuove e già esistenti con una particolare attenzione al valore per il cliente. Scopri come funziona in tutte le nostre attività.

Una maggiore coesione aiuterà la nostra azienda a crescere, ma soprattutto, andrà a vantaggio di clienti, dipendenti e azionisti.

Fast Forward rappresenta il cuore della nostra strategia per le Operations. Questa strategia mette insieme iniziative nuove e già esistenti con una particolare attenzione al valore per il cliente. Come raggiungerà tale traguardo? Promuovendo velocità e flessibilità in tre aree principali:

  1. Persone – formazione e creazione di un Good Practice Network
  2. Risorse produttive – efficienza in termini di costi, semplificazione dei processi produttivi, qualità dei prodotti
  3. Tecnologia di produzione – Factory 4.0.

Il titolo del programma fa riferimento alle tempistiche con cui rispondiamo alle richieste dei nostri clienti, ma anche alla rapidità di consegna delle nostre soluzioni, la tempestiva gestione di ogni criticità, la semplificazione dei procedimenti decisionali e la pronta reazione ai cambiamenti della domanda di mercato.

L’agilità è fondamentale quando si tratta di gestire le richieste del cliente, e a questo scopo stiamo investendo in ampi e moderni centri di eccellenza e nella formazione professionale, per ottimizzare la catena di produzione e fornire servizi veloci e flessibili.

Coltiviamo il talento, le capacità di leadership e le abilità tecniche di tutti i dipendenti Prysmian.

Per questo motivo, in collaborazione con la funzione Human Resources, il team Operations di Pirondini ha recentemente inaugurato la Manufacturing Academy, ovvero una serie di corsi di formazione professionale che mirano a creare una nuova generazione di ingegneri specializzati e a realizzare una solida rete professionale per agevolare lo scambio di conoscenze all’interno dello staff.

Inoltre, il nostro programma Make It! nasce con l’obiettivo di attirare nuovi talenti, per introdurre nuove risorse nelle nostre aziende, attraverso l’assunzione di ingegneri professionisti che hanno sviluppato esperienza nella produzione, nelle operations e controllo qualità al di fuori dell’industria dei cavi.