Sesta Edizione del Convegno Prysmian Group e IATT

Sesta Edizione del Convegno Prysmian Group e IATT

Categorie: Corporate Telecoms

Obiettivo 2025: l'industria italiana si allea per lo sviluppo digitale del paese

15 Set 2017

Il mondo dell’industria e dei servizi è alle soglie di un cambiamento epocale "L’ Industria 4.0" e di questo è consapevole anche il Governo Italiano che ha varato a settembre 2016 un ambizioso programma di interventi, nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0 approvato con la Legge di Stabilità, a favore delle imprese che intendono intraprendere la strada della nuova frontiera tecnologica e digitale.

A chi si rivolge l’Industria 4.0? Chi sono i soggetti principalmente coinvolti? Come includere le PMI in questo processo di digitalizzazione? Cosa i Comuni stanno facendo o hanno in programma di realizzare al fine di garantire ai cittadini servizi di nuova generazione? Quali sono gli investimenti in programma per passare ad una manifattura digitale? Qual è il ruolo delle Utilities per disegnare la città del futuro?

Queste sono solo alcune delle tematiche che verranno affrontate durante il Convegno che si terrà a Milano il 12 ottobre 2017 presso l’Auditorium Prysmian Group e che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle P.A., di Associazioni nazionali di categoria, del mondo industriale e delle Utilities, che si riuniranno per discutere sulla situazione attuale e soprattutto sulle strategie da mettere in campo per cogliere a pieno i benefici del connubio vincente tra industria e sviluppo digitale.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l'iscrizione inviando il presente modulo compilato a [email protected] entro il 10 ottobre pv.

 

Scarica la locandina dell’evento