Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian Group Italia Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Wimbledon

Protezione anti-indendio Prysmian a Wimbledon

Wimbledon

Maggio 2008 - Prysmian ha messo a segno numerosi importanti risultati nel settore strategico e ad elevato valore aggiunto dei cavi Fire Performance (FP). Tra le altre, l'azienda ha acquisito una prestigiosa commessa per la fornitura e l'installazione di cavi ad elevate prestazioni, cavi resistenti al fuoco e cavi a bassa emissione di fumi e zero alogeni (LS0H), per garantire la sicurezza degli spettatori del nuovo stadio di tennis di Wimbledon

 

Con centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, e oltre 6.000 addetti chiamati in causa per l'intero periodo, la garanzia di della migliore sicurezza antincendio possibile era di importanza fondamentale per il prestigioso “All England Lawn Tennis Club”. 

Per lo stadio di tennis di Wimbledon, Prysmian ha fornito e installato cavi FP speciali, in conformità ai requisiti normativi messi a punto nel Regno Unito, mercato in cui Prysmian è leader da oltre 25 anni.

Queste due tipologie di cavi vengono utilizzate in tutte le applicazioni in cui devono essere garantite specifiche condizioni di sicurezza: in caso di incendio, i cavi resistenti al fuoco continuano a funzionare, mentre i cavi a bassa emissione di fumi e zero alogeni limitano l'emissione di fumi e gas tossici. In particolare, Prysmian ha scelto il prodotto FP200 Gold per il nuovo Campo centrale di Wimbledon per le sue caratteristiche di facilità di posa, adesione alle raccomandazioni delle autorità competenti e rispondenza a tutti gli standard di settore previsti.  Il cavo FP200 Gold è stato utilizzato per l'alimentazione elettrica dell'impianto di allarme antincendio del nuovo Campo centrale ristrutturato. Questo cavo altamente durevole, che utilizza un isolamento ad elevata resistenza in materiale Insudite, è il prodotto scelto per garantire la sicurezza degli spettatori, dei giocatori e di chi lavora a Wimbledon. 

Il cavo FP200 Gold è omologato per i percorsi di segnale critici di rilevazione e allarme antincendio nelle aree di applicazione della ‘norma’ BS5839 – 1:2002, per gli impianti di allarme vocale in conformità alla norma BS 5839-8:1998 (AMD 2006) e per gli impianti di illuminazione di emergenza in conformità alla norma BS5266-1:2005. I lavori di posa in opera hanno tratto enormemente profitto dalla facilità d'uso del cavo FP200 Gold. La semplicità delle terminazioni del cavo ne rende rapida e agevole l'installazione. Per semplificare ulteriormente i lavori di posa, a Wimbledon è stato utilizzato il doppio fermacavo FP Firefix per il fissaggio del prodotto FP200 Gold. Per il fissaggio del fermacavo su un'ampia varietà di supporti, FP Firefix si avvale della tecnologia di chiodatura a gas ITW Spit Pulsa. Con questo metodo il fissaggio del cavo avviene in modo estremamente rapido.