Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian Group Italia Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

GENESIS

A bordo della più grande nave da crociera mai realizzata

GENESIS

 

Novembre 2009 - “Oasis of the Seas”, realizzata dalla società di costruzioni navali internazionale STX Europe per conto di Royal Caribbean Cruises L.td., è la più grande e rivoluzionaria nave da crociera che sia stata mai varata. Prysmian Group ha assicurato l'intera fornitura dei circa 5.000 km di cavi per energia e telecomunicazioni installati a bordo nave.

 

 

Prysmian ha inoltre ottenuto un’ulteriore commessa dal Gruppo di costruzioni navali STX Europe per la fornitura del 100% dei cavi da installare sulla “Oasis of the Seas” nave sorella della “Allure of the Seas”, sempre di proprietà di Royal Caribbean.  Il nuovo accordo, che rappresenta la seconda fase del progetto GENESIS Cruise Vessel, prevede la fornitura di cavi per energia e telecomunicazioni per un valore di circa€ 4,5 milioni. I cavi necessari sono prodotti principalmente presso lo stabilimento di Prysmian a Pikkala, in Finlandia, oltre che in Italia e Germania. Con una lunghezza di 360 metri, una larghezza di 47, 16 ponti, una stazza lorda di 220.000 tonnellate, le navi da crociera GENESIS sono capaci, ciascuna, di ospitare 5.400 passeggeri e oltre 3.000 membri dell’equipaggio. Le navi superano del 40% in grandezza quella che finora era la più grande flotta di navi da crociera del mondo: la Royal Caribbean Freedom, anch'essa equipaggiata con cavi Prysmian.

 

Il Gruppo è molto orgoglioso di aver ricevuto le commesse per la fornitura del 100% di cavi per entrambi i transatlantici GENESIS. Questo secondo progetto conferma l'impegno del Gruppo nel mercato delle costruzioni navali in generale, soprattutto in un momento impegnativo come questo.