Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian Group Italia Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Istanbul Metro Line

Una connessione sicura tra Europa ed ASIA

Istanbul Metro Line

 

Ottobre 2010 - Prysmian, ha siglato un contratto in Turchia con la società Avrasya Metro Group (AMG) per la fornitura di cavi di potenza destinati alla nuova linea metropolitana Kadiköy-Kartal di Istanbul.

 

 

Con 16 stazioni, 22 km di percorso a due binari e treni a otto carrozze che transitano ogni minuto e mezzo in entrambe le direzioni, la linea metropolitana attraverserà il lato anatolico di Istanbul da Kadikööy a Kartal, mettendo in comunicazione l’area europea della città con quella asiatica con un collegamento al tunnel ferroviario Marmaray sotto lo Stretto del Bosforo. Il progetto si pone l’obiettivo di fornire un sistema di trasporto più sicuro e rapido, con un’utenza stimata di 90.000 persone all’ora in entrambe le direzioni per un totale di un milione di passeggeri al giorno.

Nell'ambito del progetto, il Gruppo ha acquisito una commessa per la fornitura di 300 km di cavi di media tensione armati a fili e oltre 1.300 km di cavi Afumex di bassa tensione resistenti al fuoco e a bassa emissione di fumi opachi, gas tossici e corrosivi.

La gamma di cavi Afumex combina una ridotta propagazione della fiamma e dell’incendio con bassissime emissioni di gas irritanti e corrosivi, assicurando un lasso di tempo maggiore per le operazioni di evacuazione degli edifici e facilitando il lavoro delle squadre di intervento. I cavi resistenti al fuoco sono inoltre in grado di garantire la fornitura di energia e il funzionamento dei sistemi di segnalazione durante l’incendio.

Le soluzioni in cavo di Prysmian doteranno di un sistema di fornitura di energia affidabile ed efficiente la linea metropolitana Kadiköy-Kartal, progetto di importanza strategica per la città di Istanbul, cuore dello sviluppo economico della Turchia e i cui 13 milioni di abitanti rappresentano il 20% dell’intera popolazione del Paese.

I cavi resistenti al fuoco e a bassa emissione di gas e fumi di Prysmian sono stati impiegati in alcune delle più prestigiose strutture a livello mondiale come il museo Guggenheim Museum di Bilbao, la torre Burj Khalifa a Dubai, il teatro Colón di Buenos Aires, l'aeroporto di Amburgo e lo stadio di Wimbledon.