Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian Group Italia Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Nuovo P-Laser 600 kV HVDC consente una riduzione di costo fino al 30%

img-news-widget

Milano

Share:

Prysmian lancia la soluzione in cavo per la trasmissione di energia elettrica più potente al mondo

Il nuovo P-Laser 600 kV HVDC consente una riduzione di costo fino al 30% per MW trasmesso 

P-Laser e’ il primo sistema in cavo totalmente riciclabile ed ecosostenibile 

Milano, 29 Settembre 2016 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, lancia una tecnologia innovativa per le reti elettriche di trasmissione, che garantisce prestazioni elettriche superiori, costi ridotti e maggior sostenibilità ambientale. Il Gruppo annuncia oggi di aver completato con successo lo sviluppo e i test del nuovo sistema in cavo P-Laser a 600 kV per applicazioni in corrente continua (HVDC - High Voltage Direct Current). 

“Si tratta di un’innovazione di importanza strategica nel campo dei cavi HVDC (alta tensione corrente continua), che consente di raggiungere il livello massimo di potenza trasmissibile pari a 3.5 GW per bipolo con una riduzione di costi fino al 30% per MW trasmesso”, ha dichiarato Massimo Battaini, Senior Vice President Energy Projects di Prysmian Group. “Il successo del test a 600 kV è un’ulteriore prova della qualità e affidabilità della tecnologia di isolamento P-Laser”, ha aggiunto. 

P-Laser è il marchio di una delle tecnologie più avanzate e innovative del Gruppo Prysmian. P-Laser si basa sull’utilizzo di un materiale termoplastico brevettato dal Gruppo – conosciuto come HPTE (High Performance Thermoplastic Elastomer – Elastomero Termoplastico ad Alte Prestazioni) –, un processo produttivo semplificato e ridotti impatti ambientali rispetto al tradizionale XLPE (Cross-Linkex Polyethylene). I cavi possono essere prodotti su un unico impianto a ciclo continuo e non è richiesta alcuna reazione chimica per ottenere le elevate proprietà elettriche stabili necessarie per i sistemi HVDC, riducendo quindi i tempi di produzione e di conseguenza i consumi di energia e le emissioni di gas relativi. La tecnologia P-Laser è totalmente compatibile con i cavi e gli accessori esistenti e assicura prestazioni elettriche e affidabilità superiori rispetto ai cavi con tradizionale isolamento in XLPE. 

L’applicazione della tecnologia P-Laser ai sistemi in cavo HVDC interrati e sottomarini segna un primato unico nell’industria dei cavi. Questo nuovo risultato segue l’annuncio rilasciato in maggio dal Gruppo della qualifica della soluzione in cavo isolato in XLPE per la stessa classe di tensione (600 kV DC) ed è la terza tecnologia di isolamento resa disponibile sul mercato in meno di un anno da Prysmian per applicazioni ad altissima tensione in corrente continua (UHVDC - Ultra High Voltage Direct Current). Questi risultati riconfermano ancora una volta l’impegno di Prysmian nei confronti dell’innovazione e l’indiscussa leadership tecnologica del Gruppo. 

 

Documenti correlati
Comunicato stampa

Prysmian Group

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato di circa 7,5 miliardi di Euro nel 2015, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 88 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB..

Media Relations Lorenzo Caruso
Corporate & Business Communications Director
Ph. 0039 02 6449.1
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

Investor Relations Cristina Bifulco
Investor Relations Director
Ph. 0039 02 6449.1
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com