Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo


I cavi a bassa emissione di gas e fumi aumentano la Sicurezza

I cavi a bassa emissione di gas e fumi aumentano la Sicurezza

(Source: www.safety-during-fire.com)

La più comune causa di morte accertata durante un incendio è da attribuire a gas e fumi, e rappresenta il 44% delle cause.
Nel 1950 il tempo medio di sviluppo di un incendio fino al flashover era di 15 minuti. Oggi, già dopo 3 minuti possono verificarsi condizioni mortali.

Detto ciò, le uniche conclusioni possibili sono:

  • La riduzione del fumo e dei gas irritanti è rilevante per salvare le vite umane e facilitare il lavoro delle squadre di intervento;
  • L’incremento delle materie plastiche negli ultimi 50 anni ha avuto un effetto drammatico sui tempi di evacuazione.


Prysmian ha sviluppato una famiglia di cavi che accoppia una ridotta propagazione della fiamma e dell’incendio con bassissime emissioni di gas irritanti e corrosivi. Questi cavi danno più tempo per evacuare gli edifici e facilitano il lavoro delle squadre di intervento.


Ridurre la propagazione dell’incendio e il rilascio del calore (Source: www.safety-during-fire.com)

I cavi elettrici sono composti da un conduttore metallico (o di vetro) e da materiali organici che compongono l’isolamento o la guaina. Questi materiali organici assumono vari gradi di combustibilità.
I cavi elettrici possono essere il mezzo di propagazione dell’incendio dal luogo di origine alle stanze adiacenti; il controllo della propagazione dell’incendio lungo i cavi elettrici viene richiesto da anni da vari Regolamenti nazionali proprio al fine di limitare questo pericolo.
In termini di composizione dei cavi, ciò significa l’adozione di materiali organici adittivati con “ritardanti di fiamma” o di materiali auto-ritardanti.
Le prestazioni di propagazione dei cavi sono misurate non più solamente su di un singolo cavo, ma su un fascio di cavi posti in posizione verticale per simulare le più onerose condizioni di installazione.



Ridurre il fumo e le emissioni pericolose (Source: www.safety-during-fire.com) 

L'Acidità e l'opacità del livello di Densità dei Fumi sono il criterio fondamentale di selezione dei materiali che, in caso di incendio, faranno si che sia ridotta la presenza di gas pericolosi e sia facilitata la velocità di fuga.
È essenziale che la produzione di fumi opachi sia la minore possibile durante l’incendio.
La maggior parte delle morti negli incendi è dovuta alla inalazione di gas nocivi. È vitale ridurre l’esposizione a questi gas per aumentare le possibilità di fuga degli individui.



La tecnologia di Prysmian: Cavi Afumex

Lo sviluppo della famiglia di cavi Afumex™, frutto di recenti scoperte (protette da brevetti) dei laboratori Prysmian, è il risultato della continua attività di Ricerca e Sviluppo di Prysmian nel campo delle materie plastiche. I cavi Afumex™, costruiti secondo la tecnologia LSOH® (Low Smoke Zero Halogen), aggiungono alle caratteristiche elettriche, meccaniche e alle normali prestazioni al fuoco dei cavi standard, caratteristiche in grado di AUMENTARE il livello di SICUREZZA delle INSTALLAZIONI ELETTRICHE, attraverso:

  • Ridotte emissioni di fumi opachi
  • Ridotte emissioni di gas tossici
  • Assenza di emissioni di gas contenenti alogeni
  • Non propagazione dell’incendio
  • Rispetto e salvaguardia dell’ambiente

I cavi Afumex sono prodotti in conformità con le direttive IEC 60332-3-4 e EN 50266-2-4 per la propagazione dell’incendio; inoltre, sono prodotti ECOLOGICI in conformità con i principi ispiratori delle norme europee per la salvaguardia dell’ambiente (ISO 14000).  

Per visualizzare la gamma completa di prodotti Afumex realizzata da Prysmian Group, clicca qui