Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Italia

Italia

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Cavi più sicuri per proteggere il tuo valore più grande

Cavi più sicuri per proteggere il tuo valore più grande

Se la valutazione di un edificio dipende generalmente dal livello di consumo di energia, dal grado di insonorizzazione, dallo stato in cui si trova, perchè non considerare anche la sicurezza?
Il grado di sicurezza di un edificio ne incrementa il valore? Una progettazione più sicura di un edificio migliora il valore del progetto stesso?
Il tema della Sicurezza, intesa come tutela della salute umana, animale e dei beni materiali, può determinare un effettivo risparmio economico, ed avere anche un forte impatto emotivo.
Gli incendi rappresentano una minaccia reale nelle costruzioni, la sicurezza in caso di incendio è uno dei sei requisiti essenziali definiti dall'Unione Europea, nei confronti dei quali i progettisti devono conformarsi.

Incendio. Una preoccupazione universale (Fonte: www.safety-during-fire.com) 

Gli incendi hanno un costo elevato in perdita di vite umane. Circa un terzo degli incendi ha origine all'interno degli edifici. In Europa, il numero medio di morti per incendio è di 1 ogni 100.000 abitanti nel 2003 e nel 2004.
Il dipartimento delle Amministrazioni locali britannico afferma che:
"la più comune causa di morte accertata durante un incendio è da attribuire a gas e fumi, e rappresenta il 44% delle cause". 

Un'altra fonte autorevole, il SRSA svedese (Swedish Rescue Services Agency) in una relazione sulla Prevenzione incendi afferma che:
"nel 1950 il tempo medio di sviluppo di un incendio fino al flashover era di 15 minuti. Poi, 25 anni fa, il tempo si era ridotto a 5 minuti. Oggi, già dopo 3 minuti possono verificarsi 
condizioni mortali. Questo cambiamento è avvenuto a causa dell'aumento delle materie plastiche presenti nelle nostre abitazioni, niente di più".
Gli incendi hanno, inoltre, un impatto significativo sulla nostra economia.

In un recente rapporto, il CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) ha stimato che: "il costo economico totale degli incendi ammonta a circa l’1% del PIL, dei Paesi più avanzati".


Sicurezza in presenza di fuoco

Si tratta di misure di sicurezza utilizzate per prevenire gli incendi o limitarne gli effetti.
La loro funzione consiste, da un lato, nel rilevare o sopprimere gli incendi (ad esempio sistemi di allarme antincendio, tester) dall’altro nel contenerne e rallentarne la diffusione (ad esempio, rilevatori delle fiamme, dell’emissione di calore, di fumi e gas tossici).
I cavi svolgono un ruolo importante in entrambi i casi. Tali prestazioni sono definite “Resistenza al fuoco" e "Reazione al fuoco".


L’impegno di Prysmian in materia di sicurezza

La nostra missione è quella di fornire ai clienti i cavi più appropriati, innovativi e tecnologicamente avanzati per ogni tipo di applicazione.
Quando è richiesto un notevole grado di sicurezza ed è necessaria una soluzione affidabile e competitiva, Prysmian è in grado di offrire il prodotto più sicuro e contemporaneamente il più avanzato nelle tecnologie e nei materiali.
L’obiettivo di Prysmian è, inoltre, quello di comunicare agli utenti finali, agli opinion leaders ed ai professionisti di settore, l’importanza che la scelta del cavo più idoneo – sia in fase di progettazione che in quella di cablaggio di un edificio – riveste in materia di sicurezza nei confronti degli incendi.
Il comportamento e le prestazioni dei cavi in caso di incendio sono di fondamentale importanza, ma ancora non tutti ne sono consapevoli.
In mancanza di norme nazionali, la decisione di adottare cavi più sicuri è determinata direttamente dalla correttezza delle informazioni fornite ai decision makers.

Il gruppo Prysmian da molti anni progetta e produce cavi resistenti al fuoco ed a bassissima emissione di fumi e gas tossici, e continua ad ampliare la propria gamma di prodotti al fine di offrire ai clienti cavi più sicuri per proteggere e salvaguardare le vite umane e gli edifici.

I cavi Fire Resistant ed Afumex – brevettati e prodotti da Prysmian - sono stati adottati per realizzare grandi progetti in tutto il mondo, tra cui la torre Burj Dubai, la più alta struttura creata dall'uomo ed il nuovo circuito Gran Premio di Formula 1 a Singapore.

La responsabilità sociale di Prysmian si estende anche alla tutela dell'ambiente, con i cavi Afumex: cavi ecologici, in quanto riducono le emissioni di fumi neri e gas tossici in caso di incendio.
Inoltre i cavi Afumex possono essere smaltiti attraverso trattamenti più semplici e meno costosi rispetto a quelli necessari per i cavi standard.

Scarica la brochure informativa